This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:能否提供最大和最小值"改变输出&quot 的最小输入脉冲宽度;?

Guru**** 2517370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781219/ucc27201a-could-you-please-provide-the-max-and-min-value-of-minimum-input-pulse-width-that-changes-the-output

器件型号:UCC27201A

大家好、

如下数据表所示、显示了"改变输出的最小输入脉冲宽度"。 您能否帮助提供此参数的最大值和最小值? 非常感谢。

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wilson、
    我查看并找到了基准表征测试、我可以对生成输出的最小脉冲宽度的典型值进行评论。
    由于我们不在生产中测试此参数的最小值、因此我无法说明最坏情况下的最小值是多少。
    基准测试确认生成驱动器输出的最小脉冲为10ns、该测试数据是在 VDD=10V 的情况下收集的、接近许多应用的 VDD 电平。
    请确认这是否回答了您的问题、或者您可以询问有关此主题的其他信息。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard、您的回答对我有很大帮助。 更多问题需要您的热烈支持。

    在我客户的应用中、Vin 在很大范围内变化、可能达到最小输入脉冲宽度。 因此、他们需要知道该 参数、然后在 软件级别限制 PWM。

    为了简化 我的问题、 您能否提供:

    输入的最小高电平 宽度可改变 输出;  

    2、可改变输出的输入的最小低电平宽度。

    我的客户将通过 其太阳能优化器中的两个参数来限制软件中的最小导通时间和最小关断时间。

    提前感谢!

    最棒的问候!!!

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    对于最小宽度的高电平转换和低电平转换、根据工作台测试、高向信号和低向信号的响应通常是相同的、为10ns。 对于保证运行的设置、我们建议使用 50ns 的数据表规格。

    请告诉我们这是否解答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring