请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61085、 LMR62014大家好、
我有一个6V 螺线管锁(https://www.alibaba.com/product-detail/5V-6V-12V-and-24V-Electric_62042294641.html)、我需要使用微控制器对其进行控制。 我使用3.7V 锂聚合物电池为微控制器供电。
电磁阀锁的额定电压为6V、需要大约0.8A 的电流。 我知道我需要使用 MOSFET 作为开关来驱动它、就像驱动电机一样。 我的设计中只能使用一个3.7V 锂聚合物。 因此、我假设我需要一个升压转换器来将电压升压至6V。 TI 系列中有很多升压转换器、我不知道从哪里开始。 我只需要一个简单的解决方案、也许可以采用小型封装(例如 SOT 或 SOIC)和使能引脚、因为我不需要一直打开升压转换器。
您能否推荐合适的器件?
提前感谢。