UCC28070 PFC 控制器
公式#28和#29。
下面的行语句指出:“输出电容器最大低频、零峰值、纹波电压近似为:”
问题1)零峰值纹波电压是否正确,或者它应该说明什么?
公式28
使用 TI UCC28070工作表中列出的设计值:Pinavg =5300W、 Voutavg =390V、 f2LF =120Hz、 Cout =3240uF 并求解未知的“V0pk”,我的解决方案是“5.496V”。
问题2)“5.496V”是“V0pk”的正确电压吗?
问题3)如果“5.496V”不是“V0pk”的正确电压,那么“V0pk”的正确值是多少?
问题4)那么,“V0pk”的正确公式是什么?
问题#5)是否需要任何信息来确定我尚未询问的正确“V0pk”值。
公式28
要解决“Vsense”,需要解决“Kr”。
KR = RB/(RA+RB)
使用列出的设计值:RA = 3Mohms, RB = 23.2K 欧姆,求解未知的“Kr”,我的解决方案是“.07674”。
现在返回到求解“Vsense”、“V0pk”= 5.496V 和“Kr”= 0.007674并求解未知的“Vsense”,我的解决方案是“0.0421V”。
Vsense = 5.496 x 0.007674 = 0.042176
问题#6)这是“Vsense”的正确电压吗?
问题7)如果“5.496V”不是“V0pk”的正确电压,那么“V0pk”的正确值是多少?
问题8)那么,“V0pk”的正确公式是什么?
问题9)是否需要任何信息来确定我尚未询问的正确“V0pk”值。