This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:启动5-10秒后 LCD 背光从8V 变为4V。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827248/tps61165-lcd-backlight-going-from-8v-to-4v-after-5-10-second-bootup

器件型号:TPS61165

我们所有使用此电路驱动 LCD 背光的 CCA 均正常工作、但少数 CCA 除外。

我们遇到的问题是、输出足以让背光正常工作、但在启动5-10秒后、输出电压下降。

替换 TPS61165还很短、我们已经研究了整个电路中是否存在故障部件、短路、焊接不良等问题。

在查看论坛之后、我没有发现任何与我的类似的问题。

任何人都可能有理论吗?

什么可能会导致驱动器在输入为5V 时将其输出从8V 降至4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您是否有原理图以及细节问题是什么? 最大输出电流是多少?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILED = 220mA (最大值)"对于3个串联 LED 的全部11个模块"

    我们遇到的问题是、无论是否连接到 LCD 屏幕、LCD 屏幕背光电压都会下降。 我们尝试了多个液晶屏、问题仍然存在。

    如前所述、我们的一些电子电路板也出现了该问题。 我们尚未更换 TPS61165、因为我们缺少新器件来替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      原理图看起来还可以、我为您提供了一些建议:

      1.您是否尝试更换设备或电路板?

      2.热性能如何?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果您参考的是另一个电路板、其中 TPS61165连接到电路板上使用的 LCD 屏幕有问题、我们肯定会这样做。 正如前面所述、我们使用了多个 LCD 屏幕。

    2.采用 TPS61165电路的电路板面积不会超过38'C。IC 在加电时似乎保持在24'C 左右。 MBR0540的温度大约为38°C、但一旦 TPS61165看起来关闭、包括 MBR0540在内的所有组件都会降至室温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将 TPS61165换用了备用报废电路板上的另一个。 问题已解决。 似乎另一个 TPS61165 migth 已死。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      好的、明白了、还有任何问题、请告诉我。

    此致

    肖恩