请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM78L 主题中讨论的其他器件:UA78、 TLV760、 UA78L
您好!
从规格的角度来看、这两个 LDO 系列看起来是相同的。
有些客户正在使用 L78L05ACD、我应该推荐 LM 还是 UA?
在 LM78和 UA78之间进行选择时有什么通用指南?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.