This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:在 LM78L 和 UA78L 之间进行选择

Guru**** 1130040 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78, TLV760, LM78L, UA78L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781299/lm78l-choose-between-lm78l-and-ua78l

器件型号:LM78L
主题中讨论的其他器件:UA78TLV760UA78L

您好!

从规格的角度来看、这两个 LDO 系列看起来是相同的。

有些客户正在使用 L78L05ACD、我应该推荐 LM 还是 UA?

在 LM78和 UA78之间进行选择时有什么通用指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    这两种器件都适用于您的应用。 这些器件具有相同的功能、可作为竞争器件的 P2P 替代产品。

    或者、如果客户可以考虑使用不同的封装、我建议查看 TLV760作为 替代竞争器件的候选器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在产品线端没有应在 UA78和 LM78之间升级的首选项?
    TI.com 上的价格显示 UA78通常比 LM78便宜、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    TLV760是一款经改进的线性稳压   器、与 UA78L 和 LM78L 器件相比、可提供更好的压降和 IQ 性能、因此是首选选项。

    在 LM78L 和 UA78L 之间进行选择会将下拉菜单更改为输出选项首选项以及不同的封装类型。 这两款器件的性能相似、可作为 P2P 选项用于竞争对手的器件。