This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 TS1引脚已放置4700pF 电容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781848/bq76930-bq76930-ts1-pin-has-been-placed-a-4700pf-cap

器件型号:BQ76930

尊敬的同事:

我们的客户是 一名将 BQ76930用于6S 电池组的客户。 现在、它们不使用 TS1来感应温度、但在布局中保留 NTC 和电容并联 NTC 位置。   

℃他们发现、当他们仅在 TS1引脚上放置4700pF 电容时、在低温(<-10 μ F)下无法始终启动、 第二次启动从第一次启动开始大约20秒。 当处于正常温度时、不会发生这种情况。

在我看来、低温可能会改变电容值、 在第一启动和第二启动之间、Vcap 的变化更小。 因此 BQ76930无法 获得高启动电压。

当客户使用示波器和万用表进行测试时、始终正常工作。

但我们在数据表中找不到 BQ76930内部电路、那么您能帮助我们分析这个问题吗?

非常感谢!

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:
    TSN 引脚必须具有下拉电阻器、才能正确启动器件。 通常、热敏电阻提供下拉电阻。 不需要电容、建议在温度采样期间稳定热敏电阻的电压。
    如果没有下拉电阻器和电容器、则在冷态时、网的时间常数必须更长。 示波器探头或仪表可提供负载并下拉网络。
    如果它们不测量温度、则不需要使用电容器来实现测量的稳定性。 如果引导电路没有瞬态、则不需要电容来提供瞬态保护。 它们可能会考虑移除电容、但引脚仍应具有下拉电阻器。