This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:输出电压范围1.6~1.75V

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS546D24, TPS62821, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848893/tps62801-vout-range-1-6-1-75v

主题中讨论的其他器件:TPS62801TPS546D24TPS62821TPS62825

您好、支持团队、

您是否可以选择使用 TPS6280x 系列支持1.6V 至1.75V 的输出电压范围?

您是否有任何支持设置更精细步进输出电压的选项、如0.25V?
或者、您是否有其他与 TPS62801/2类似的产品、以支持更精细的步骤?

此致、
Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    TPS6282x 系列是支持1.6V 至1.75V 输出电压范围的 TPS6280x 系列中最接近的器件(请参阅随附的 DS 以供参考)。 但是、TPS6282x 系列采用 QFN 封装。

    只有 TPS546D24才能支持0.25V 输出。 您能否在我们的 TI 电子邮件中发送此要求的详细信息?  在 PeopleSearch 中搜索 Excel。

    e2e.ti.com/.../tps62825_5F00_6_5F00_7.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel-san

    感谢您的支持。
    我们能否让 TPS62821/2/3也成为候选器件、而不是 TPS6280x?
    TPS62825/6/7和 TPS62821/2/3有何不同?
    封装尺寸和电流范围有何差异?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    TPS62821是 TPS62801/2的更好选择、因为它是额定电流为1A 的器件、并且也支持1.6V 至1.75V 的输出。

    TPS62821/2/3和 TPS62825/6/7 属于同一产品系列、主要区别在于封装尺寸。 TPS62821/2/3 的封装稍大、为2.0 x 1.5mm、而 TPS62825/6/7为1.5 x 1.5mm。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。 您可以通过响应此线程重新打开它。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel-san

    非常感谢。

    此致、

    Takahashi Hirokazu