This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:开关电流限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61220, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827956/tlv61220-switching-current-limit

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61220TPS61099

你(们)好

我们的客户对升压转换器有以下要求。

VIN = 2V 至3V

Vout = 3.3V

Iout = 100mA

表面贴装封装

根据 TLV61220的数据表、最小开关电流为200mA。
此外、由于图2所示的最小 ISW、在我们的输入范围内、输出电流限制在90mA 以下。

它可能与 TPS61220相同。

是否很难将 TLV61220/TPS61220用于客户的用例?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Na na

    我们只能 保证数据表中列出的规格。 客户要求似乎超出了最小开关电流限制。

    我推荐使用 TPS61099、最小峰值电流限制为0.8A。 它具有足够的电流能力、可满足客户的需求