This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将12V 转换为5V、输出功率10W、TID=100krad (Si)

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843B-SP, UC1825B-SP, UC1843, UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780143/convert-12v-to-5v-output-power-10w-tid-100krad-si

主题中讨论的其他器件:UC1843B-SPUC1825B-SPUC1843UC1825

我需要直流/直流转换器。 VIN=12V、VOUT=5V、IOUT=2A、TID=100krad (Si)、请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    遗憾的是、我们没有能够在100krad 条件下接受12V 输入的直流/直流转换器。

    我们可以提供的只是控制器。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,谢谢。
    哪种控制器适合我? 你能向我推荐一个吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    如果您使用的是1开关拓扑、我建议使用 UC1843B-SP、对于2开关、建议使用 UC1825B-SP。

    它们将于本月晚些时候推出、并且将是 UC1843/UC1825系列器件的100krad 版本。

    谢谢、

    Daniel