This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离型反激式交流/直流转换器

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28742, UCC28C43-EP, UCC28051, PMP9730, UCC28740, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848950/isolated-flyback-ac-to-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28704UCC28742UCC28C43-EPUCC28051PMP9730UCC28740UCC28056

你好

我目前正在进行隔离型反激 式交流/直流转换器设计、并正在寻找反激式控制器

以下是基本要求:

输入电压:115Vac (标称值)
输出电压:18V (标称值)
输出电流:1.2A (标称值)
工作温度:-40至150°C
请推荐一些反激式控制器、是否还需要功率因数校正?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav

    通常、在您正在设计的功率级别、我们不会将功率因数校正(PFC)视为要求。  根据您的问题、我假设您不需要 PFC。  如果这不正确、并且您确实需要 PFC、请告诉我。

    根据您的规格、我们推荐反激式转换器。  我们首先建议使用具有初级侧调节(PSR)的 UCC28704或具有次级侧调节(SSR)的 UCC28742。  请注意、建议的温度范围仅高达125C、绝对最大值为150C、因此如果这是不可接受的、则需要使用不同的器件。

    如果您需要使用建议工作温度范围高达150C 的器 件、则我们配置为反激式的电流模式 PWM 控制器 UCC28C43-EP 将非常有效。  此器件的 EP 型号支持更宽的温度范围、可满足您的要求。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    非常感谢您的快速回复。

    关于功率因数校正、我怀疑的是、在一般情况下使用任何反激式控制器时、功率因数是否合理。

    对于您建议的控制器、我们可以预期功率因数的范围是多少?

    如果功率因数低于0.75、您能否建议一些 PFC 方法、这些方法可通过建议的反激式控制器实现。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav

    如果没有任何功率因数校正、反激式转换器将无法实现高于0.75的功率因数。  不过、您可以通过几种方法来改进它

    • 无源功率因数校正-本文总结了如何使用电感器和/或电容器 https://www.nuvation.com/resources/article/power-supply-design-basics-passive-pfc-design 实现 PFC
    • PFC 反激-您可以将 PFC 控制器转换为在反激式拓扑中工作。  PMP9730是采用我们的 TM PFC 控制器 UCC28051的 PFC 反激式转换器的一个示例
    • PFC 升压后跟反激式-为了获得最高效率最佳性能、采用 UCC28056后跟 UCC28740等反激式器件的 PFC 升压将提供高性能

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常感谢您的意见。

    此致

    Bhargav