This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:'D1'肖特基二极管在 LM5085典型应用电路中的功能是什么?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781652/lm5085-what-is-the-function-of-d1-schottky-diode-in-lm5085-typical-application-ckt

器件型号:LM5085

您好!

我不知道 D1肖特基二极管在 LM5085 ckt 中有何作用? 我们为什么不能在那里使用任何其他二极管或齐纳二极管?

附图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arkaprava、

    D1是非同步降压转换器中的环流二极管。 它绝对是运行所必需的。 当高侧开关 Q1关断时、D1二极管会将开关节点电压钳制在低于接地一个二极管压降的位置。 在此期间、输出电流流经二极管。 为了最大程度地降低导通损耗、使用了具有低正向压降的肖特基二极管。