This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:CSD87381P 驱动电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, CSD87333Q3D, CSD87353Q5D, CSD87334Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828147/csd87381p-csd87381p-drive-voltage

器件型号:CSD87381P
主题中讨论的其他器件: CSD87333Q3D、 CSD87353Q5D、 CSD87334Q3D

大家好、

我想将 CSD87381P 模块用于我的电机驱动器应用。 我的电压源为12V、我的电机驱动器 IC 为 DRV83053。  在 CSD8738120的数据表中、最大驱动电压为8V。

这样、

我可以 将 CSD87381P 模块与 DRV83053结合使用吗? 如果不是、请建议我使用此 MOSFET 模块的一些 IC。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您提出问题。 我相信您可能会超过 CSD87381P Vgs 绝对最大额定值(10V)、从而使用 DRV83053驱动它。 请查看 DRV 数据表第7页和第8页电气特性中的栅极驱动器规格。 根据 PVDD 的不同、栅极驱动器的输出可能高达10.5V、超过 CSD87381P 的绝对最大额定值。 除非 PVDD 最大电压限制为5.5V、否则我不建议将 DRV83053与 CSD87381P 配对 另一个需要考虑的因素是 CSD87381P 针对低占空比同步降压转换器进行了优化。 因此、两个 MOSFET 是非对称的:高侧 FET 是具有更高 RDS (on)的小裸片、而低侧 FET 是具有更低 RDS (on)的大裸片。 在我熟悉的大多数电机驱动应用中、FET 的尺寸是相同的。 您应该考虑使用具有对称 FET 的电源块 、例如采用3.3 x 3.3mm QFN 封装的 CSD87333Q3D 或 CSD87334Q3D、或采用5 x 6mm QFN 封装的 CSD87353Q5D。 如果您有任何其他问题、请查看并告知我。