This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950恒流输出更新了原理图检查

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779250/ucc28950-ucc28950-constant-current-output-updated-schematic-check

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8740

尊敬的同事:

客户更新了原理图、如下所示:

上一个 E2E 链接:e2e.ti.com/.../778209

UCC28950符合项目客户的技术要求  、即电流限制输出。

即输出超过25A 后的恒定电流输出。

现在、他们已经构建了电路原理图、想法是使用电流信号、将其与基准电压进行比较、并调整 COMP 端子。 请检查这是否可行。 电路图如下、参数未确定。

非常感谢!

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock

    此原理图更接近所需内容、但仍有一些小问题需要更改。

    1/ UCC28950的板载误差放大器应配置为电压跟随器。 EA-连接到 COMP、外部误差放大器的输出连接到 EA+。 文档中显示了这种布置、即实现 CI/CV 特性的常用方法是使用两个外部误差放大 器并将 UCC28950的板载误差放大器配置为电压跟随器。 这在随附的注释中进行了说明。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/CI_5F00_CV-Characteristic.docx

    2 当板载误差放大器被配置为电压跟随器时,它周围不需要任何补偿组件。 环路补偿由客户原理图中的外部误差放大器 U7A 和 U7B 提供。

    3外部误差放大器应配置为2型补偿网络。

    4原理图不是很清楚,但 U7A 似乎通过 R7使用 GND 作为基准(?)。 U7B 使用来自+12V 电源轨的电压。 这两个误差放大器都需要稳定的基准、其最佳来源是 UCC28950的 VREF 引脚。 VREF 的分压器可用于生成稳定的基准电压-可能可以使用相同的基准电压、但这取决于设计人员做出的调节决策。 同样、下面链接中的原理图将显示一种通用方法。 设计人员还必须确定 VREF 引脚电压是否足够精确以满足其规格。

    5肖特基二极管可能是两个外部误差放大器输出端 ORing 二极管的更好选择。 例如、PMP8740设计使用 BAT42WS-7-F 器件-但实际上大多数小信号肖特基二极管是合适的。

    我们的 PMP8740参考设计中显示了一般布局-有关该设计的完整介绍、请访问 https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf 和 https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的强大支持!

    客户已开始布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock

    我很高兴查看他们的布局和原理图。如果他们愿意、您可以通过电子邮件向我发送文件、网址为 colingillmor@ti.com  

    同时、我将把这个线程标记为"已解"并将其关闭。

    此致

    Colin