主题中讨论的其他器件: PMP8740
尊敬的同事:
客户更新了原理图、如下所示:
上一个 E2E 链接:e2e.ti.com/.../778209
即输出超过25A 后的恒定电流输出。
现在、他们已经构建了电路原理图、想法是使用电流信号、将其与基准电压进行比较、并调整 COMP 端子。 请检查这是否可行。 电路图如下、参数未确定。
非常感谢!
B.R
罗克苏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的同事:
客户更新了原理图、如下所示:
上一个 E2E 链接:e2e.ti.com/.../778209
即输出超过25A 后的恒定电流输出。
现在、他们已经构建了电路原理图、想法是使用电流信号、将其与基准电压进行比较、并调整 COMP 端子。 请检查这是否可行。 电路图如下、参数未确定。
非常感谢!
B.R
罗克苏
你好,Rock
此原理图更接近所需内容、但仍有一些小问题需要更改。
1/ UCC28950的板载误差放大器应配置为电压跟随器。 EA-连接到 COMP、外部误差放大器的输出连接到 EA+。 文档中显示了这种布置、即实现 CI/CV 特性的常用方法是使用两个外部误差放大 器并将 UCC28950的板载误差放大器配置为电压跟随器。 这在随附的注释中进行了说明。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/CI_5F00_CV-Characteristic.docx
2 当板载误差放大器被配置为电压跟随器时,它周围不需要任何补偿组件。 环路补偿由客户原理图中的外部误差放大器 U7A 和 U7B 提供。
3外部误差放大器应配置为2型补偿网络。
4原理图不是很清楚,但 U7A 似乎通过 R7使用 GND 作为基准(?)。 U7B 使用来自+12V 电源轨的电压。 这两个误差放大器都需要稳定的基准、其最佳来源是 UCC28950的 VREF 引脚。 VREF 的分压器可用于生成稳定的基准电压-可能可以使用相同的基准电压、但这取决于设计人员做出的调节决策。 同样、下面链接中的原理图将显示一种通用方法。 设计人员还必须确定 VREF 引脚电压是否足够精确以满足其规格。
5肖特基二极管可能是两个外部误差放大器输出端 ORing 二极管的更好选择。 例如、PMP8740设计使用 BAT42WS-7-F 器件-但实际上大多数小信号肖特基二极管是合适的。
我们的 PMP8740参考设计中显示了一般布局-有关该设计的完整介绍、请访问 https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf 和 https://www.ti.com/seclit/ml/slup349/slup349.pdf