This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:与 LT3092等效的器件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849228/lm334-device-equivalent-for-lt3092

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4041-N

大家好、

您能否为 LT3092提供等效建议、无法找到 任何具有更高电流的电流源。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有确切的替换。

    使用 PNP 晶体管可以增大 LM334的输出电流;请参阅数据表的图20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除上述建议外。 您可以尝试采用电流源配置的 LM4041-N ADJ、以实现低成本替代方案。

    但是、对于如此大的电流有何需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    您好、Marcoo、

    这用于直接替换 LT3092。 建议的 LM4041-N 选项无法提供稳定性。  

    此致、Shinu Mathew。