This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780353/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

e2e.ti.com/.../10S_5F00_BMS_5F00_Design_5F00_Sample.pdf

大家好、我不熟悉 BQ76490并在了解它的工作原理的阶段。 下面我有一些疑问

CHG 基本上用于断开电源的过压检测、DSG 用于断开负载的欠压检测? 如果不是这样、请建议。

2.如果它用于第1部分所述的点,而不是充放电电流如何流动,因为两种情况都只有一条路径,我想说,即使 CHG / DSG 关闭,它的路径也将打开 。 电流如何流动?它是否会通过过压和欠压检测断开整个电路与电源的连接?

我已附上 PDF,请参考基本级别的 PDF

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    1.是的、如果 CHG 低电平因过压而发生故障或其他条件 Q14和 Q16关断、PACK-可推至 GND 以下、即充电器的电压可能高于电池。 如果 DSG 因欠压或其他故障条件而处于低电平、则 Q13和 Q15关闭、并且 PACK-可通过负载上拉至 PACK+电压(BAT+电压)。

    2.正确,如果 CHG 和 DSG 均处于低电平,则无法对电池充电。 电池控制器必须识别电池的状况并打开相应的 FET (控制)。 如果电池组同时具有过压和欠压电池、则不应对其进行充电或放电。 连接的 MCU 可以清除 OV 和 UV 故障并再次导通 FET、但当器件故障超时时、它们将再次关断。 如果 MCU 强制执行比 bq76940设置更严格的级别、则 MCU 可以决定覆盖其充电或放电级别。 MCU 还可以平衡过压电芯以恢复正常状态、但使用过压和欠压电芯是很少见的、这可能表示电池损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 WM5295的快速回复、但我为您在第2点所说的内容编写了算法、其工作正常 、但仍然没有达到第1点。

    根据我的理解,无论何时 CHG=0、Q14和 Q16都将作为“开开关”,而不是由于电路路径不完整,电流将如何进行放电?

    我已附上一个标记为红色的图片文件,它是否会在过压故障时变成开路?

    在我的情况下、即使我将 CHG/DSG 设为低电平或高电平、或者四者中的任意一个组合、我在 J4-J2上获得的电压与 J5-J3相同、并且 R48上的电压为零电压。 请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../CC_5F00_Problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    当 CHG 为0时、Q14和 Q16将关断并开路以获得充电电流、并将阻断充电电流、如图2所示、但它们仍具有允许放电电流的体二极管。 一些符号未显示体二极管、但参考原理图(图1)中的符号确实包含该二极管。 即使 CHG 关断、放电电流也会流入 Q14和 Q16的体二极管。
    类似地、如果 DSG 关断(0)、如果 CHG 导通(1)、充电电流会流入 Q13和 Q15的体二极管中。
    在 J3-J5和 J4-J2上测量相同的电压时、请确保提供适当的负载。 例如、您可以在 J3-J5上连接100k、然后在关闭 DSG 时、J3-J5电压应降至低电压、而 J4-J2保持在施加的电压。 如果 J3-J5电压不变、则在 Q13或 Q15上查找短路。
    由于感应电阻器需要大量电流、因此很难测量感应电阻器上的电压。 它可以工作、但电流很明显、组件可能会变热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 WM5295