This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150:TPS61150

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849468/tps61150-tps61150

器件型号:TPS61150

大家好、我们目前在我们的应用中使用 TPS61150来实现5英寸显示屏。 背光在加电时立即打开、并经过单元加电序列。 我们使用的显示器通常为黑色 IPS;但这种情况已过时、唯一 符合计时规格 的候选替代产品是 TN (一般为白色)。

开机时,由于显示屏上的白色背景,在 加载闪屏之前会出现某些颜色,之后一切正常。

我正在考虑 绕过 TPS 芯片并在 新显示屏上使用背光驱动器。

我们这样做而不重新设计电路的原因是为了对已在使用的单元提供向后兼容性。

问题是:  如果 TPS 在 LED 灯串输出上没有负载的情况下仍然连接到 VCC、TPS 会怎么做?

它是否会进入关断模式、保持被动/低功耗模式?

此致、

热尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

       它将切换到 OVP 电压并停止、并保持这种开关状态并停止操作。 此器件没有省电模式。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    就建议的设置而言、TPS 是否会因为这种循环至 OVP 而过热?

     此循环是否存在电流(A)问题?

    查看数据表、如果 I 将 SEL 1和 SEL 2接地、这会禁用 器件还是仅禁用 LED 输出?

    我还想、如果我断开 Vin、那么它也会禁用器件吗?

    您会推荐哪种方法?

    谢谢、此致、

    热尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ger、

      我建议将 SEL1和 SEL2接地至 GND、它将禁用输出以节省功耗并避免 OVP。

    此致

    肖恩