This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:I#39;m 混淆 VDD 电源电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827486/tps23754-i-m-confused-vdd-supply-voltage

器件型号:TPS23754

您好、e2e

我对 VDD 该电压感到困惑。

在检测中、VDD 为2.7V 和10.1V。 如何获得该电压值?

  PSE 为其供电的电压值是恒定电流 、还是电流倍增检测电阻器 RDEN 以获取该电压值?

因为我认为 PSE 应始终提供37或57V 的电压、所以 VDD 的检测或分类电压为何不同?

请给我一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6091462、

    感谢您的提问。 我想、如果我们先讨论 PoE 握手、然后再深入探讨您的具体问题。  

    首先、这里是一个有关此主题的优秀培训视频、可帮助解释握手是什么: https://training.ti.com/poe-handshaking

    我强烈建议查看此视频以了解有关此主题的详细信息。 总体而言、需要进行检测和分类过程、因为 PSE 需要知道电缆另一侧是否有器件、以及向该器件提供多少电力。 此外、PD 需要知道存在哪种类型的 PSE、以及是否可以提供所需的功率以使器件以满容量运行。  

    为了保护所有器件(例如、91W PSE 提供的13W PD)、创建了该标准、以便器件能够在不受制造商、制造商、设计人员等影响的情况下传递这些信息

    总之、电压电平是不同 的、因为正确检测和分类必须遵循这一标准。 一旦发生这种情况、电压 就会上升到为 PD 供电所需的电压。  

    要进一步了解该过程、请查看第19页上 TPS2375X 的数据表、" PoE 启动序列"部分将深入介绍该序列发生的情况: http://www.ti.com/lit/ds/slvs885i/slvs885i.pdf

    这是否能回答您的问题、或者您是否有任何后续问题?

    此致、
    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    我认为这段视频对我很有帮助、非常感谢!

    但是、我仍然对 电源电压感到困惑。

    在检测中、PSE 提供的电压可能为2.7V 和10V、以保护 PD? PSE 为何不使用54V 来检测 Rdet。

    因为检测仅测量 Rdet 中的 dV/dt。 使用14.5和20.5V 的分类也是如此

    此外、"为了保护所有器件(例如来自91W PSE 的13W PD)、创建了该标准、以便器件能够传达此信息"

    我想问这个问题,因为 我认为电源可以提供相应的负载(13W PD) ,为什么需要保护剂量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题! 我们还有其他视频、涵盖 PoE 的不同主题、我建议大家观看!

    首先、感谢您的澄清。 因此在检测中、如果电压为54V、则会导致直流/直流转换器通电。 基本上、它将开始为负载供电。 其问题在于、负载上的电流可能会因多种因素(热、浪涌、不同器件等)而变化。 因此、为了进行正确的检测、电压必须足够低、不能打开负载/功率转换器级。 这样、检测和分级电流是一致的、与负载无关。   

    预计所有 PD 都能够处理54V 等更高的电压也是不合理的。 如果存在仅需要4W 功率的1类 PD、则假设该器件可以处理54V 电压是不合理的。 此外、如果在检测期间打开负载且负载为1类、我们不能假设每个器件都可以处理该电压、即使总功率低于13W 也是如此。  

    这能回答您的问题吗?

    此致、

    Michael Pahl