This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:用于 G12的 TPS65911 - LDO1问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826962/tps65911-tps65911-for-g12---ldo1-problem

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:66AK2G12

您好!

我们使用 TPS65911AA2ZRCR 作为66AK2G12的电源、其方式与评估板上的方式非常相似。  我们遇到了1V8_LDO1问题(请参阅第一张图片)。 在启动边沿上、有一个峰值违反了 G12的最大额定值(峰值约为2.1V、PLL 的最大额定值为 1.98V)。 我们还测量了评估板、它是相同的(请参阅第二张图片)。 这不是问题吗? 像 G12那样安全使用它吗? 是否有某种方法可以解决它、原因是什么?

感谢您的回答

此致

Kamil

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kamil、

     非常感谢您使用 TI 器件并向我们报告问题!

     如果您将 LDO1用于 DVDD18、这是66AK2G12的 I/O 电压、这是安全的、并且没有问题、因为 DVDD18的最大电压可以根据其规格为2.45V;无需进行修复;但更多电容可以减小该电压。 我们不知道原因;当我们找到原因时、我们将通过应用手册进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    实际上、我们也将其用于所有 PLL (AVDDA_ARMPLL、AVDDA_DDRPLL... AVDDA_UARTPLL)的方式与评估板上的方式相同。 那么、这可能是一个问题吗? 添加电容不起作用、峰值只是随着时间的推移而变化。

    感谢您的建议

    此致

    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kamil、

     由于我们的评估板设计已经过验证、可在所有连接中正常工作;因此、只要您以 与评估板相同的方式使用、一切都将顺利进行、不会出现任何问题。 如果您发现任何问题、请告知我们。