This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:电子保险丝解决方案建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, TPS25940-Q1, TPS2595, TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781670/tps25910-e-fuse-solution-suggestion

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件: TPS25940-Q1TPS2595TPS24750TPS25982

尊敬的先生/女士

客户的采购员请求 RD 正在寻找 SY6875A 的第二个来源。
在我们推荐 TPS25910和 TS25940-Q1之前、规格稍差一些。 是否有比 TPS25910和 TPS25940-Q1更好的选择?

客户规格如下

最终产品是 SSD。
1、最大 VIN > 20V
1、电流限制应至少为3A 或更高(可调节)
同时支持5V 和3.3V 输入

4、有放电(当前 SY6875A 也没有放电功能)
5、具有钳位功能
6、支持-40~85度
7、可调节 SS 时间(不必要、更好)
8、有 PG 引脚(不必要、有更好的)

请您给我们一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄家明、您好!

    理想情况下、我建议使用 TPS2595xx 系列器件。 当 Tj < 105C 时、它们支持5A 电流。 它们还具有 OV 钳位功能。 但是、该系列器件的最大输入电压绝对值为20V。 如果客户在输入端使用 TVS、则它将应对瞬态过压、而 TPS2595将应对稳定过压。
    如果客户确实希望 Vin (absmax)> 20V 且价格不是问题、则可以考虑使用 TPS25982和 TPS24750系列器件。 这些器件实际上支持大于10A 的更高电流并具有 OVLO 功能。