This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:一般充电问题、主动为电池充电时、电池电压会降低

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848768/bq25892-general-charging-question-battery-voltage-decreases-when-actively-charging-the-battery

器件型号:BQ25892

您好!

在对电池放电时、我了解电池的阻抗和流出电池的电流会导致系统中的压降。  

在最近进行测量时、我还看到电池充电时出现这种电压降、这种行为是否应该发生?

例如、当不充电时、电池电压为~4.15V、当我以~2A 开始充电时、电池电压开始读数为~4V。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您在哪里测量电池电压?  由于 BATFET 的 Rdson、在充电时、V (SYS)将略高于 V (BAT)。  当不充电时、V (SYS)被调节至至少 MINSYS、然后稍高于 V (BAT)。  如果电池实际放电、则意味着您的系统负载功率大于输入功率(输入电流限制过低?) 电池正在补充系统负载。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复! 我想我需要进一步澄清测试设置。

    我们所拥有的就是充电器->电量监测计->电池,此时没有连接系统/负载,因此我们只为电池充电或使其处于空闲状态。

    我们测量的电压是电池端子上的电压。 充电时、我们看到电池电压下降到~4V、而在未充电(未连接负载)时、我们看到电池电压恢复到~4.15V。

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    从充电器的角度来看、BQ25892可能只能看到 VBAT 引脚、并根据 图13为电池(VBAT)充电。 d/s 上的电池充电曲线

    谢谢、

    宁。