This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:LMZM23600和 LMZM23601

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827963/lmzm23600-lmzm23600-and-lmzm23601

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

尊敬的 TI:

我想听听您对 LMZM23600和 LMZM23601器件的意见。

如果使用 LMZM23600V3SILR 替代 LMZM23601SILR、会有什么重大影响?反之亦然?

我知道输出电压(3.3V 和可调节)存在差异、我只想知道您对此的输入。

希望很快能收到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junn年 弗、您好!

    LMZM23600V3SILR 是固定的3.3V、额定电流为500mA、而 LMZM23601SILR 的输出电压可调节、额定电流为1A。 您应根据装货条件选择器件。

    如果您的应用是500mA 或更低且您需要3.3V 输出电压、LMZM23600V3SILR 将提供更小的解决方案尺寸、因为操作该器件只需要两个组件(Cin 和 Cout)。

    此致、

    Jimmy