This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38852:关于稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827336/lp38852-about-stability

器件型号:LP38852

您好!

当 LP38852上升时、它会在30至80ms 内振荡。
(Vout = 1.2V、Iout = 1A、Cout = 10μF μ F (GRM188B30J106)
反馈电阻器和前馈电容器使用的常量如数据表中的表1所示。

在输出和负载之间连接了一个滤波器(1.0μF Ω、NFM18PS105)。
您是否认为这是振荡的原因?
我不能认为它会因为其大电容而振荡。

可以给我一些建议吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

      根据您的陈述、我假设振荡在~80mS 后消失了? 也许在 CSS (软启动)引脚上添加一个电容器有助于减缓启动期间 Vout 的上升速度(数据表的第7.3.4节)。

    您是否能够发送至少包含 Vout 和 Vin 图的示波器截图? 这将有助于我们更好地了解正在发生的情况。  此外、您能否发送显示 LDO 电路/连接的原理图? 什么是 Vin、Vbias、Ven 电压等 我们将尝试复制您的设置。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiant-San:

    感谢你的答复。

    您的假设是正确的。

    由于它是客户的测量波形、我希望通过电子邮件或 E2E 私人消息发送它。
    此时还会发送客户的原理图。

    另外、其他测量条件如下。
    VIN = 1.4、VBIAS = 4V、VEN =悬空、CSS = 10nF、CIN = 10μF Ω、 CBIAS = 1μF μ F

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

     请将这些文件发送到我的工作电子邮件:ctapia@ti.com。

    谢谢。

    此致、

    Chibto