您好!
当 LP38852上升时、它会在30至80ms 内振荡。
(Vout = 1.2V、Iout = 1A、Cout = 10μF μ F (GRM188B30J106)
反馈电阻器和前馈电容器使用的常量如数据表中的表1所示。
在输出和负载之间连接了一个滤波器(1.0μF Ω、NFM18PS105)。
您是否认为这是振荡的原因?
我不能认为它会因为其大电容而振荡。
可以给我一些建议吗?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 LP38852上升时、它会在30至80ms 内振荡。
(Vout = 1.2V、Iout = 1A、Cout = 10μF μ F (GRM188B30J106)
反馈电阻器和前馈电容器使用的常量如数据表中的表1所示。
在输出和负载之间连接了一个滤波器(1.0μF Ω、NFM18PS105)。
您是否认为这是振荡的原因?
我不能认为它会因为其大电容而振荡。
可以给我一些建议吗?
此致、
YUto Sakai
Yucto、您好!
根据您的陈述、我假设振荡在~80mS 后消失了? 也许在 CSS (软启动)引脚上添加一个电容器有助于减缓启动期间 Vout 的上升速度(数据表的第7.3.4节)。
您是否能够发送至少包含 Vout 和 Vin 图的示波器截图? 这将有助于我们更好地了解正在发生的情况。 此外、您能否发送显示 LDO 电路/连接的原理图? 什么是 Vin、Vbias、Ven 电压等 我们将尝试复制您的设置。
此致、
Chibto
尊敬的 Chiant-San:
感谢你的答复。
您的假设是正确的。
由于它是客户的测量波形、我希望通过电子邮件或 E2E 私人消息发送它。
此时还会发送客户的原理图。
另外、其他测量条件如下。
VIN = 1.4、VBIAS = 4V、VEN =悬空、CSS = 10nF、CIN = 10μF Ω、 CBIAS = 1μF μ F
此致、
YUto Sakai