This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54719:0.2A 至6A、良好的负载瞬态和小尺寸直流/直流解决方案。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54719, TPS56637, TPS568215, TPS568230, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781668/tps54719-0-2a-to-6a-good-load-transient-and-small-size-dc-dc-solution

器件型号:TPS54719
主题中讨论的其他器件: TPS56637TPS568215TPS568230TLV62585

尊敬的先生/女士

我们向客户推荐了 TPS54719、但在 webench 负载瞬态仿真中、压降太低(0.2V)。 客户的规格为50mV、因此客户不会考虑这一规格。

目前客户的首选是 Richtek RT5789A。
 RT5789B 的数据表如下所示、供您参考。
www.richtek.com/.../DS5789AB-01.pdf

客户的系统要求

1。
输入电压5V
输出电压0.9V
输出电流0.2~6A

2.
输入电压5V
输出电压为1.8V
输出电流0.2~6A

3.
输入电压5V
输出电压1.2V
输出电流0.2~6A

IC 尺寸(小于3mmx 3mm x 2mm)、开关频率最佳为1.5Mhz (>1MHz)

是否有更合适的解决方案? TPS56637是否适用?
www.ti.com/.../tps56637.pdf

另请查找 RT5797 P2P 直流/直流

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    是的、您可以使用 TPS56637。 您还可以尝试使用 TPS568215和 TPS568230。
    对于 RT5797、请尝试 TLV62585