This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:关于 REGN 电压

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778938/bq25713-about-regn-voltage

器件型号:BQ25713

您好!

您能 告诉我 每种模式下 REGN 的电压吗?
我 想知道与每种模式和 VBUS 电压对应的 VREG 电压。
客户希望将 Vreg 用于其他用途。
因此、我想知道 每种模式下 VREG 的状态和电压。

・降压模式
・升压模式
・降压/升压模式
・仅电池模式



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tsukui、

    在降压、升压和降压/升压模式下、REGN 电压将基于器件中的最高电压。 如果输入电压(VBUS)或系统电压(VSYS)高于6V、则 REGN 将稳定至6V (典型值)。

    但是、如果最高电压(VSYS 或 VBUS)低于此电压、则充电器可能会在您提供的规格中规定的压降模式下运行。

    在启用低功耗模式的仅电池模式下、REGN 上不会有电压。
    在仅电池模式下禁用低功耗模式时、电压将与上述语句匹配、因为如果 VSYS 高于6V、REGN 电压将调节至6V、如果低于6V、则会在压降下运行。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    此致、
    Yusuke