主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5B、 TPS2413
尊敬的 TI:
我们有两个用于 P5VA 和 P5VB 的 VR、此设计需要冗余功能、因此我们添加了两 个用于 ORing 控制的 TPS2412、而由于 PCB 空间限制、该设计中没有有源电流共享电路。
然后、由于电流共享不良、P5VA 的 Oring 门在空载或轻载条件下保持低电平状态、仅启用 P5VB ORing。
如果我们在 P5VB 电源轨上执行内部短路、P5V (OringFET 之后)将降至约4.3V (5V-oringFET VF)、因为 P5VA ORing 栅极需要约6ms~15ms 的斜升时间取决于不同的负载。
移除 OringFET 的 G/S 引脚上的旁路电容(0.22uF)和短 Rg (10 Ω)后、斜升压开关从1V/ms 提高到12V/ms、但仍无法将 P5V 保持在稳压范围内。
是否有任何方法可以通过设置 TPS2412来更快地提高导通速度? 还是受所选 OringFET 的限制?
注意:OringFET 为 CSD17570Q5B * 2件
BR。
标准