This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:降压到升压和升压到降压转换时间

Guru**** 2541630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828027/bq25895-buck-to-boost-and-boost-to-buck-transition-time

器件型号:BQ25895

我知道 bq25895从降压转换为升压所需的时间不是很清楚、但您能提供我们应该期望的这些模式来回切换的典型值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    要从降压转换到升压、必须执行以下操作  

    BATLOWV 以上
    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)
    3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)
    4. TS (热敏电阻)引脚上的电压在由升压模式温度监控器配置的范围内
    由 BHOT 和 BCOLD 位提供
    5、升压模式使能延迟30 ms 后

    因此最快的转换将是30ms。

    要从升压转换到降压、首先 OTG 引脚必须变为低电平或 OTG_CONFIG 位设置为0、然后 VBUS 必须上升到高于 UVLO。  此时、D+/D-检测可能需要2秒才能完成、然后才能开始充电。  禁用 HVDCP 和 MaxCharge、短接 D+=D-并允许 ILIM 引脚钳制输入电流、将时间缩短一半以上。

    此致、

    Jeff

    此致、

    Jeff