This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:环路控制参数

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827915/ucc2818a-q1-loop-control-parameter

器件型号:UCC2818A-Q1

大家好、

实现 OVP 保护时、禁用输出驱动器。 当 OVP 引脚电压降至7.5V 时、恢复后重新启动 SS。 它是否会继续调整先前的过压环路数据或刷新以在软启动时使用数据调整环路?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    一个 OVP 跳闸关闭到 FET 的栅极驱动。

    OVP 发生在 OVP/EN 引脚上的8V 电压下。

    系统在 OVP/EN 上以7.5V 电压恢复。

    OVP 事件不会启动系统的软启动。

    此致

    John