This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:输入电压为零时的电流失真

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827917/ucc2818a-q1-current-distortion-when-input-voltage-come-across-zero

器件型号:UCC2818A-Q1

大家好、

在低压线路中、客户发现在电路板和 EVM 上输入电压均为零时电流失真较小、您是否经历过这种现象?

(绿色表示输入电流、黄色表示输入电压、粉红色表示 MOS 栅极驱动波形)

 此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    这种非线性是 在过零附近的低输入电压下发生的。
    我认为发生这种情况的原因是电流放大器输出 CAOUT 饱和。
    乘法器输出是一个有限的直流值、电流放大器正尝试强制 CAI 正输入等于 Mout。

    此时升压电感器上的电压非常小、因此电流无法达到 设定值。

    换句话说、CAI 不等于 Mout。

    这会导致电流放大器饱和。

    上面波形上的小尖峰是由于从饱和状态恢复所致。

    该尖峰在低输入电流时发生、因此对功率因数的总体影响最小。

    此致

    John