This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:封装详细信息的主体标记解码

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848979/ucc25600-body-marking-decoding-for-details-on-packaging

器件型号:UCC25600

  在所示的图像中、第一行25600是数据表中的主体标记、但如何获取第二行 U 93M 和第三行 A5FC 的详细信息、以便将有关该组件封装的详细信息关联起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish

    U 是 Unitrode 的公司标识、Unitrode 是 TI 于1999年收购的一家电源 IC 公司。  收购后、TI 维护 Unitrode 品牌多年、因此在1999年之后发布的器件也可能包含此标识。

    93M 是一个代码、显示 IC 的制作时间和地点

    A5FC 是批次追踪代码

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应。

    我的查询用于将物理标记 w.r.t 解码为"已接收框标记"。

    例如、如果我收到的箱子在该部件上有以下贴纸:


    组件上的物理标记为:

    25600

    U 93M

    A5FC

    现在、如果您能为我提供相关程序来关联这两 个详细信息、那么验证此组件的真实性及其可追溯性将对我有所帮助。

    BR、

    Ashish Gupta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish  

    IC 上的标记是完整信息的缩写、因为 IC 上的空间有限。  如果您想验证 IC 标记是否与包装盒上的标记相匹配、请联系您当地的 TI 代表。  如果您没有 TI 代表、可通过 http://www.ti.com/about-ti/contact-us.html 联系我们

    此致、

    Eric