This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:如何将引脚47连接到0.1uF 电容器以连接到 GND?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827621/tps23881-how-about-connect-pin47-to-a-0-1uf-cap-to-gnd

器件型号:TPS23881

当引脚47通过0.1uF 电容器连接到 GND 时、是否有任何副作用? 是否 对功能或可靠性有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anders!  

    根据 TPS23881数据表的第6节、我们强烈建议将该引脚保持断开状态。 我已联系我们的设计团队以了解有关潜在副作用和影响的更多信息、当我为您提供更多信息时、我将再次回复此主题。  

    感谢您今天与我们联系!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anders!  

    引脚47的阻抗默认为10M Ω。 设计团队不会预见到通过电容器将其接地会产生任何负面影响。 但是、器件尚未在此配置中进行测试、因此无法保证这一点。 如果此信息对您有所帮助、请将此问题标记为已解决、以便告知我们!  

    非常感谢!  

    Aidan Davidson