大家好、
这是客户提出的一个问题。
客户使用 LP2985-3.3V 作为高精度 ADC 的 Vref、他们发现 Vout 随温度变化以及不同振幅下的不同器件变化。 因此、客户希望在以下方面获得帮助:
Vout 与温度间的关系曲线。
客户想要了解 Vout 如何随温度变化(-40~125C Tj)。 我看到数据表、图2显示了3.3V 版本的器件曲线、但在指定条件下。 那么、对于不同的负载、变化幅度是否相同? 由于客户的应用与图2不同、客户希望在其条件下获得曲线、因此哪些参数主要影响曲线?
2.客户发现温度变化时不同的零件有不同的变化。 考虑到器件的差异、请提供温度为-40至125C Tj 时变化幅度的最大值。
如有任何问题、请告诉我。
谢谢。
BRS
假设