This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:Vout 与温度和温度漂移间的关系

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848619/lp2985-n-vout-vs-temp-and-temp-drift

器件型号:LP2985-N

大家好、

这是客户提出的一个问题。  

客户使用 LP2985-3.3V 作为高精度 ADC 的 Vref、他们发现 Vout 随温度变化以及不同振幅下的不同器件变化。 因此、客户希望在以下方面获得帮助:  

Vout 与温度间的关系曲线。

客户想要了解 Vout 如何随温度变化(-40~125C Tj)。 我看到数据表、图2显示了3.3V 版本的器件曲线、但在指定条件下。 那么、对于不同的负载、变化幅度是否相同? 由于客户的应用与图2不同、客户希望在其条件下获得曲线、因此哪些参数主要影响曲线?  

2.客户发现温度变化时不同的零件有不同的变化。  考虑到器件的差异、请提供温度为-40至125C Tj 时变化幅度的最大值。   

如有任何问题、请告诉我。

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    ,,1k Ω、客户应用为4.5V 输入电压和70mA 负载。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Vout 与温度间的关系曲线。

    客户想要了解 Vout 如何随温度变化(-40~125C Tj)。 我看到数据表、图2显示了3.3V 版本的器件曲线、但在指定条件下。 那么、对于不同的负载、变化幅度是否相同? 由于客户的应用与图2不同、客户希望在其条件下获得曲线、因此哪些参数主要影响曲线?  

    -数据表中的图1旨在提供给定条件下整个温度范围内的典型 Vout 漂移。 当客户在寻找输出电压容差时、我建议他们使用6.5电气特性表进行设计、而不是使用数量非常有限的一组器件的性能、请参阅"输出电压容差"表、如下所示:

    2.客户发现温度变化时不同的零件有不同的变化。  考虑到器件的差异、请提供  温度为-40至125C Tj 时变化幅度的最大值。   

    也可以使用我为问题1粘贴的表格来回答这个问题。 输出电压容差主要由内部电压基准容差决定。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复。

    根据客户要求、他们认为应用中的总+/-3.5%较大、因此 他们希望在以下情况下获得容忍:

    1、IL=50mA、Tj=-40至150C

    IL=70mA、Tj=-40至150C

    客户可以将负载电流固定在某个点、只需更改温度即可、这样他们就希望了解在这种情况下容差是否会更小。

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    3.5%的限值来自生产测试、在特定应用条件下、我们无法提供最小和最大容差、而无需在最终测试程序中添加新测试。  

    他们想要的容差是什么? 您是否认为他们愿意运行自己的验证并使用统计方法来查找更严格的限制(如果需要)?

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我将在这里关闭该主题、因为它已通过电子邮件转移到支持。  

    此致、  

    Jason Song