This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:负载下的输出/输入行为异常

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781552/tps61021a-abnormal-output-input-behavior-under-load

器件型号:TPS61021A

尊敬的 TI 专家:

当连接到动态负载时、此稳压器的实现会出现输出突降。

实施:

该设置在静态负载下通过1.5-3.5V (由电池供电)的输入范围输出稳定的3.6V 电压。 当我们将负载开关打开至具有100-500mA 动态负载分布的 IC 时、稳压器的输出/输入电压行为会重复出现高达100mV 的突降。

更多信息和测试数据可通过电子邮件获取、并受既定 NDA 的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是负载动态、这是电源 IC 的正常现象。 您可以查看数据表中的图16、17作为参考。