This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:IQ 测试条件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781255/tps61322-iq-test-condition

器件型号:TPS61322

大家好、

我不知道什么是'Vout=1.2*Target'条件,如下所示。 感谢您的解释。

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miranda:
    测试条件是使 Vout 始终高于目标值。 这样转换器就不会切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、
    我想知道在这个测试期间是否有一个连接输出引脚的额外电源来保持 Vout=1.2*目标。

    谢谢、
    米兰达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miranda:
    我不清楚数据表中的规格测试。
    但对于我自己的基准测试、答案是肯定的、这是一个带有二极管的附加源。