This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CC 读数测试

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848610/bq76940-testing-for-cc-reading

器件型号:BQ76940

你好、

我正在测试 CC 读数是否准确、但我似乎获得了错误的值。

在我的设置中、我使用直流电源(33.0 V)和9个电阻式电池仿真器(220 Ω)作为源。 使用电子负载作为负载、我将电流消耗设置为0.200A。

现在、当我查看 CC 读数(0x32和0x33)时、16位值为1111 1110 10100 0111。

二进制补码为-441、根据 10.3.1.1.3中的公式、应乘以8.44uV、得出3.722mV。 从 I = V/R (我的感应电阻器为0.001 Ω)开始、I = 3.7222 A、远低于0.200A

我的计算是否有问题、或者我是否误解了 CC 读数的测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请注意、BMS 工程师本周将在我们每年在达拉斯进行的 BMS 深度研究中进行介绍、可能无法快速回答您的问题。 感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    显示的位数太多、但-441为0xFE47、并且计算结果为-3.722mV 和 A。 在0.2A 负载下、用户可能期望 SRX 输入端的电压为-0.2mV、而-0.2/0.00844 =来自 CC 的24个计数或位。  即使您的电阻仿真器电流流经感应电阻器、它也不应太大。

    要检查的一些优点:

    • 在没有电流流动的情况下检查 CC 值、它应该大约为0。  确保寄存器0x0B 中使用了0x19值。
    • 确保电子负载连接到电池组端子、以便负载电流流经感应电阻器
    • 使用另一仪器检查电流以进行确认
    • 检查1m Ω 感应电阻器上的电压。   
    • 检查感应电阻器和焊料上的电压
    • 检查 SRN 上相对于 SRP 的电压
    • 如有必要、检查已安装的感测电阻器的值

    其中一个应该显示问题的原因、希望它易于纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了您提到的一些内容:



    要检查的一些优点:
    (请注意、我使用220欧姆电阻器作为电池仿真器和34V 电源)


    在没有电流流动的情况下检查 CC 值、它应该大约为0。 确保寄存器0x0B 中使用了0x19值。
    -是的、0x19被写入寄存器0x0B
    -无电流消耗时,CC 读数为0000 0000 0010 0110或0.32mV

    确保电子负载连接到电池组端子、以便负载电流流经感应电阻器
    -是的,在所附的图片中,电子负载连接到 H2和 H4
    负载为150mA 时,CC 读数为1111 1110 1100 0000 = 2.7mV

    使用另一仪器检查电流以进行确认
    (使用万用表)
    无负载时、测得的电流为0.2mA
    负载为150mA 时,测量电流为150.1mA

    检查1m Ω 感应电阻器上的电压。
    (使用万用表)
    无负载时、测得的电压为0.00mV
    负载为150mA 时,测量电压为0.20mV

    检查 SRN 上相对于 SRP 的电压
    (使用万用表)
    无负载时、测得的电压为0.40mV
    负载为150mA 时,测量电压为2.6mV


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    虽然存在一些偏移、但您似乎已经找到它、问题必须出在 R43周围的焊料或布线以及 R40和 R41的连接中。  

    "

    (笑声) 感应电阻器上的电压差。
    (笑声)
    负载为150mA 时,测量电压为0.20mV

    在 SRN 上相对于 SRP
    (笑声)

    负载为150mA 时,测量电压为2.6mV

    "

    因此、在应该大约为0欧姆的值上出现2.4mV 的电压。  在电流较高时更容易看到、但请沿电阻器、走线和焊料返回、以确定它是否为组装故障或错误发生的位置。 根据需要进行调整。  如果它是电路板中的额外电阻、您可能能够校准它、但它看起来非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将检查电阻器、迹线和焊料、谢谢。

    如果我增加电流消耗以更好地查看电压、您建议使用什么电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    电流取决于您的设备和电路板设计。

    我喜欢1A、因为数学是简单的、它应该远远超出噪声 CC。  不过、功率为34W、您之前的一些问题似乎表明设备功率较低。   如果电流是一个限制、那么您之前提到的0.2A 也应该是简单的数学运算、那么您在搜索损耗时将不会获得那么高的分辨率(mV 更少)。  如果电源供电是一个问题、您可以在 PACK-上放置一个相对于 BAT 的电源、并且有可能在一个低电压设置上驱动几安培、也许设定2V 并在恒流模式下运行(如果可用)。 一些 EVM 用户指南对此进行了说明。  这取决于您的设备。