你好、
我正在测试 CC 读数是否准确、但我似乎获得了错误的值。
在我的设置中、我使用直流电源(33.0 V)和9个电阻式电池仿真器(220 Ω)作为源。 使用电子负载作为负载、我将电流消耗设置为0.200A。
现在、当我查看 CC 读数(0x32和0x33)时、16位值为1111 1110 10100 0111。
二进制补码为-441、根据 10.3.1.1.3中的公式、应乘以8.44uV、得出3.722mV。 从 I = V/R (我的感应电阻器为0.001 Ω)开始、I = 3.7222 A、远低于0.200A
我的计算是否有问题、或者我是否误解了 CC 读数的测量值?