This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813的 WDI 引脚

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827783/wdi-pin-of-tps3813

主题中讨论的其他器件:TPS3813

我们有关于 TPS3813的问题。

在数据表第12页 8.5.5上电注意事项中、您说过

如果使用 GPIO 引脚驱动 TPS3813xxx 的 WDI 输入引脚、则必须添加一个下拉电阻器(如图8中的 R2所示)、以防止 WDI 引脚在上电期间悬空。

我们是否可以使用上拉电阻器而不是下拉电阻器?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro  

    如果默认情况下 GPIO 处于 VDD 电势并在 WDI 引脚上提供 VDD-0-VDD 脉冲、则可以将 WDI 引脚连接到上拉电阻。 但是、如果 GPIO 引脚默认为0V 并且它生成0-VDD-0脉冲、那么您应该将 WDI 引脚连接到下拉电阻器。 否则、将有一个从电源到 GPIO 的电流、这将增加功耗。

    此致

    Trailokya