This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:短路时损坏

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780370/tlv61046a-damage-at-short-circuit

器件型号:TLV61046A

我从3、7V 的输入电压生成6、9V 的输出电压、该电压偏移为620kR/82kR。

我 Würth μ H 电感器74404041100 - 10µH μ A/1、32A/0、168R。

输入和输出电容10µF μ F。

输出端与 晶体管 FDC5614P 和肖特基二极管 B0540WS 串联。

通过增加负载来实现缓慢短路会导致断电。

当在晶体管和二极管之后直接短路时、输出电压首先下降到4、3V、并在移除负载时上升到12V。

因此、转换器会受到损坏、输出电压始终为12V、如将 FB 连接到 Vout 时的数据表所述。

如何避免损坏转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    很抱歉、我不了解您的负载是否清晰。 晶体管和二极管的用途是什么?
    您可以为我分享您的布局和原理图吗? 非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    在转换器处连接了两条输出路径。

    每个路径都有一个晶体管和一个串联的二极管。

    晶体管用于将功率输出到输出1或输出2。

    当较高的外部电压连接到输出1或输出2时、该二极管用于避免损坏。

    我尝试使用多熔丝以及简单的半导体限制器将转换器输出端的输出电流限制在大约250mA。

    有时也会发生错误行为、但我通过多个短路来管理错误、以将转换器重置为正常行为。

    我想、我已经找到了这种行为的原因。

    由于晶体管短路、输出端不会降至4V 以下。

    我指示转换器输出端短路可实现正确的功能。

    我认为、最好的解决方案是为两个输出使用两个转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    很高兴听到您找到了原因和解决方案。 如果您需要进一步的支持、只需在下面回复即可。