This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:VFF 引脚电压范围

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827907/ucc2818a-q1-vff-pin-voltage-range

器件型号:UCC2818A-Q1

大家好、

正如我在数据表图5 "典型应用电路"中注意到的、Vline 为85-270Vac。 根据客户要求、如果 Vline 范围介于70-280Vac 之间、VFF 是否可以超过4.7V? 或者在这种情况下、客户如何调整以使用? 客户将70Vin 设置为 Vf=1.4V、而 Vin=280V、Vf=5.6V 时、VFF 是否会超过4.7V?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    大多数 PFC 应用的设计输入电压范围为85Vac 至270Vac。 这对应于大约 3.2至1的范围。
    如果您在70Vac 至280Vac 的输入电压范围内工作、则刻度对应于4至1的范围。

    当您正确指出 UCC2818A-Q1的乘法器必须在其1.4V 至5.6V 的线性范围内运行时、这意味着具有4至1输入范围的系统的精度将略低于 具有3.2至1输入范围的系统。
    这意味着85-270Vac 输入时的线路瞬态响应以及谐波和功率因数可能比70-280Vac 输入时的响应要好。
    对于任何使用输入电压乘法器的优化 PFC 控制器都是如此。

    我建议您在 PFC 电路的设计中使用计算器工具  

    此致

    John