This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:外部同步脉冲生成电路。

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827086/lm5032-the-external-synchronizing-pulse-generation-circuit

器件型号:LM5032


根据数据表、LM5032可与外部同步信号同步、但同步信号条件复杂。

请举一个电路示例、以尽可能简单地生成同步信号。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 LM5032要与外部时钟同步、则必须通过100pF 电容器将该信号耦合到 RT/SYNC 引脚。 外部同步频率必须至少比 RT 电阻器设置的自由运行频率高4%、且不得高于自由运行频率的两倍。 RT/SYNC 引脚电压标称调节为2.0V、并且在低电平到高电平转换时、外部脉冲振幅应将引脚提升至3.8V 至5.0V 之间。 同步脉冲宽度应介于15ns 和150ns 之间。 无论振荡器是自由运行还是外部同步、始终都需要 RT 电阻器。

    供您参考:

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 
    感谢您向我展示一个易于理解的图表。 
    我不知道 RT/SYNC 引脚的阻抗、
    因此、我想知道生成2至3V 脉冲的电路的具体示例。
    以下脉冲发生器电路是否全部正确?
    例如、一个微型计算机输出端口、在2至3V 的电源电压下运行。
    或具有大约10k kΩ Ω 上拉电阻器的集电极开路比较器输出。
    在本例中、10kΩ 太高了吗? 最佳电阻值是多少?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们都可以、 不需要大驱动器能力的拉电流至驱动器同步引脚。 您还可以使用电阻分压器从 IO 端口获取电压。 但电阻器不应太大、通常小于10K。因为存在寄生参数。

    请确保 SYNC 引脚上没有信号失真。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的建议。

    我明白了。

    现在、我可以放心地进行设计。


    非常感谢。