This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:用户指南原理图上的元件 RFF 和 CFF

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576S-ADJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849371/lm2576s-adjevm-components-rff-and-cff-on-the-schematic-in-the-user-guide

器件型号:LM2576S-ADJEVM

 LM2576S-ADJEVM 用户指南中的原理图显示了两个元件、即 RFF 和 CFF、BOM 中提到了这两个元件、但没有其他元件。 它们作为串联 RC 分支与 RFBT 并联、RFBT 是提供可调反馈电压的分压器中的上电阻器。 我可以考虑这方面的两个函数:

  1. 对于较大的 RFBT 值、它为出现在该电阻器上的高频信号提供一些滤波。
  2. 对于较大的 CFF 值、当 CFF 通过 RFF 充电时、通过暂时短接 RFBT 来提供某种"软启动"。 但是、由于 RFF << RFBT、CFF 需要相当大的值才能对启动瞬态产生任何显著影响、BOM 中的建议值给出了大约0.3微秒的 RC 时间常数。

您能更详细地谈谈 RFF/CFF 网络的功能吗?

非常感谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    RFF/CFF 网络主要输出为零、以提高环路瞬态性能。  

    下面是从 Vo 到 FB 的传递函数比较、您可以看到、当我们使用3300pF、100欧姆 CFF 和 RFF 时、基于 RFTB=3.01k 和 RFBB=1K。 增益和相位将在10kHz 时启动, 并在100kHz 时满足极点要求。

    CFF 过大可能会使环路不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    非常清楚的解释——谢谢!

    John