This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的替代器件(降低开启期间的浪涌电流)

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781220/lp5907-alternate-device-for-lp5907-reduce-inrush-current-during-turned-on

器件型号:LP5907

大家好、

我的客户面临与以下主题相同的情况。 我认为这不是 LP5907的异常行为。 但客户希望了解如何降低浪涌电流。 你有什么想法吗? 此外、您是否还有与低成本和小型封装相同的备选器件? 客户表示除了这个浪涌电流、这个器件是非常好的器件。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/672133?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5907%20inrush

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwara、

    正确的是、对于 LDO、浪涌电流被认为是正常的。 这是启动时为输出电容器充电的额外电流。 必须注意的是、这种高电流流入输出电容器、而不流入负载。 浪涌电流用于为输出电容器充电、因此您可以通过减小输出电容器值来减小浪涌电流。

    如果问题是浪涌电流使输入电源轨崩溃、则可以添加额外的输入电容。 此附加电容有助于在启用 LP5907时提供浪涌电流。

    遗憾的是、LP5907没有软启动功能、该功能通过减缓内部带隙因其引脚排列而产生的上升速度来帮助限制浪涌电流。

    非常尊重、
    Ryan