请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62801 您好!
我需要在输入电压为1.8V (典型值)+/-5%且 VOUT=1.1V 时使用 TPS62801
TPS62801的输入电压低于1.8V。 我找不到任何其他参考。
在1.7V 输入电压下,哪个参数不能保证?
谢谢
此致
弗朗克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.