This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827959/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

你(们)好

我将 UCC28951-Q1用于直流/直流应用。 是否可以禁用相移功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh

    是的、可以通过将器件设置为电压模式控制、将 EA-连接到 COMP 并在 EA+引脚上施加直流电压来禁用相移。 占空比将由 EA+上的电压固定。 0.85V 将提供零占空比、2.85V 将提供 Dmax (近似值)。 您还需要将 CS 引脚接地、以防止电流限制功能修改占空比。

    请告诉我您正在设计哪种类型的直流/直流应用、因为您的请求有点不寻常、可能会有更好的解决方案。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin。

    我将使用相移拓扑为电池充电应用构建一个具有300V 输入和14V 输出的实验设置。 我之前曾遇到过控制器是否在没有任何相移的情况下提供 PWM 的问题? 我提出了一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh

    PSFB 是300V 至14V 电池充电应用的理想选择。 UCC28951-Q1也是控制器的理想选择。 我们确实有一些硬开关式全桥 PWM 控制器、例如 LM3045、但缺少 ZVS 会导致比使用 PSFB 更高的开关损耗。

    感谢您的澄清。

    此致

    Colin