This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:轻负载效率低于100uA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827091/tps62150-light-load-efficiency-less-than-100ua

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147TPS62175

您好!

我们计划在睡眠模式系统中使用 TPS62150、在睡眠模式下、TPS62150负载电流下降约20uA。

我查看数据表的效率图、但最小电流为100uA。

VIN 为5V、Vout 为3.3V。 我们想知道大约20uA 的效率。

我们来看看 TPS62147、但2A 需要更大的电感。 很难使用。

如果我们知道 TPS62150的效率、那将会很有帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,

    未在该特定条件下测量效率。 您能解释一下此测量的目的吗?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanner-San、

    系统通过 AA 电池工作。 我们有睡眠模式下的目标功耗规格。 我们想知道 TPS62150是否符合效率规范。

    当输出电流大约为20uA 时、目标输入电流小于100uA。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,

    感谢您的详细解释。

    针对 TPS62150在100uA 下测试了效率曲线、对于轻负载、效率曲线更多地取决于反馈分压器电阻值。 根据您的问题、我建议您查看在睡眠模式下具有更高效率的 TPS62175。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanve-San、

    TPS62175是否有类似的器件、但输出电流为1A? 我们需要1A 的输出电流。

    我查找了该器件、但找不到好的器件。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,

    TPS62175是500mA 器件。

    我想通过邮件进一步讨论这一问题。

    此致、

    Tanvee