This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQ2060 -是否可以向 bqStudio 添加定制配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ2060, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780615/bqstudio-bq2060---is-it-possible-to-add-custom-configurations-to-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ2060EV2400

您好!

我使用 EV2400连接到一些具有 BQ2060的电池组上的 SMBus -是否有方法为 BQ2060定制 bqStudio 的配置文件?

我还有一个 THUMBUS2300 -我想有些目标板具有特殊的 USB 连接器吗?  我想这会附带一个与 EV2400类似的连接器  
随附的。

我搜索了所有这些内容-如果我错过了常见问题解答-请在您的回复中包含该链接。

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是一个屏幕快照-很多工作正常-它看起来会使配置变得不太困难。

    谢谢、
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、没有用于此操作的配置文件。 这是一款旧产品、我们没有 bqStudio 支持。