This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350:R1短路或开路时的行为

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849350/tps54350-behavior-under-r1-short-or-open

器件型号:TPS54350

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TPS54350应用于他们的系统。

现在、他们提出以下要求:

当上侧(R1)为时、会指示哪种行为

反馈电阻分压器短路或开路?

很抱歉问这种问题、但希望此时能得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    一般而言、当上部 FB (VSENSE)电阻与任何直流/直流转换器短接时、以下是预期结果。

    短路:Vout 连接到 VSENSE、因此器件将 VOUT 调节到内部基准电压

    开路:VSENSE 通过底部 VSENSE 电阻对地短路。 VSENSE 电压将始终低于内部基准。 作为响应、控制环路将以最大占空比运行、以尝试提高输出电压。 输出电压将上升到接近输入电压。